Now at Mouser: Renesas’ High-Performance FemtoClock2 Synthesizers for Programmable Fiber Optic Modules
September 30, 2021 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the FemtoClock2 high-performance clock-frequency synthesizers from Renesas Electronics. Featuring jitter as low as 64fs RMS maximum, the FemtoClock2 synthesizers are designed to be placed adjacent to a switch, ASIC, FPGA, or PHY that requires several reference clocks with less than 100fs maximum jitter performance. Additionally, the high-performance devices can be used as an adjustable OTN clock reference for OTU3/OTU4 mappers, as well as a reference clock for programmable fiber optic modules.
The Renesas FemtoClock2 synthesizers, available from Mouser Electronics, consist of the RC22504A synthesizer and RC32504A jitter attenuator and synthesizer. The devices can also act as a DCO for frequency margining or OTN clock applications. The devices’ PLL core consists of fractional-feedback analog PLL (optionally steered by a digital PLL in the RC32504A device) and operates from a crystal with frequencies between 25 MHz to 80 MHz.
The FemtoClock2 synthesizers feature four differential or eight LVCMOS outputs, supporting any frequency from 10 MHz to 1 GHz (180 MHz for LVCMOS). The versatile synthesizers can configure themselves automatically after reset, using an internal customer-definable one-time programmable memory with up to four different configurations.
The FemtoClock2 synthesizers are supported by the RC22504A evaluation kit. Engineers can develop configurations using Renesas RICBox software and then upload to the evaluation board using a USB connection. The evaluation kit features Renesas low-noise power supply regulators and a Renesas low-noise fan-out buffer.
To learn more about the Renesas FemtoClock2 synthesizers, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-rc22504a-synthesizer/.
Como distribuidor autorizado a nivel global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconducoctores y componentes electrónicos más recientes del mundo, en existencia y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados que son totalmente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a agilizar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser cuenta con una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluso un Centro de recursos técnicos, además de documentos técnicos de productos, diseños de referencia de proveedores específicos, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otro tipo de información útil.
2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que se enfoca en introducir nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Debido a que brinda servicios a la comunidad global de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web global del distribuidor, mouser.com, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y cuenta con más de 6,8 millones de productos de más de 1.200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 28 ubicaciones de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idiomas, monedas y horarios locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países o territorios desde sus innovadoras instalaciones de distribución de 93.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.
Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas de sus respectivos titulares.